欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

胎压计的优点及其种类

  • 2023.07.28 15:17:27
  • 米思米
  • 1187

胎压计

用于测量轮胎气压。

胎压计的优点及其种类

优点


·   包括仅能测量轮胎压力的型号,以及能够测量、提升、降低轮胎压力的型号。

胎压计的优点及其种类

胎压计的种类


仅测量…弹簧式胎压计(JIS D 8201)

当对弹簧施加负载(重量)时,弹簧会伸长,伸长的长度可用于表示重量。负载为0,则弹簧复位。

这种弹簧属于拉力弹簧,而胎压计则是采用压缩弹簧。当装入筒中的弹簧承受压力(负载)时,弹簧会发生收缩。(压缩)

3种功能(测量、增压、减压)…波登管式胎压计 (JIS B 7505)

其内置有一根弯曲且封闭的金属管,当承受压力时,弯曲部分会伸展开,联动的指针根据其弯曲程度而旋转,从而显示压力。


压力=轮胎胎压

收缩量(压缩量、长度)会随着压力的大小而改变。将这种长度差异替换为刻度,即可显示压力(气压)。

 

胎压计的优点及其种类

 

小知识  气压的单位

随着1993年《新计量法》的颁布,轮胎气压的单位采用kPa(千帕)。

单位换算 1kgf/cm2=98.0665kPa≒100kPa

1kgf/cm2代表每1cm2施加多少公斤的力,而新引入的Pa(帕斯卡)则代表每1cm2施加多少牛顿(N)的力。N(牛顿)这个单位一般比较陌生,这是用来表达作用在物体上的力的单位,就和kgf(公斤力)一样,表示的是力而不是重量。

【注意事项】

· 请至少每月检查1次。

· 请务必在行驶前的冷胎状态下进行测量。

· 不要忘记检查备胎。

· 对于卡车等具有并排双轮的车辆,请务必将内侧车轮与外侧车轮的胎压调整为相同。

要点如下!

· 请确认要测量何种车辆的轮胎。(乘用车、卡车、巴士等)

· 请确认软管连接口的尺寸。

· 请选择是使用模拟式还是数字式。


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities